结果:找到"PCB 裸铜 镀金 OSP",相关内容1000条
  • 热镀锌钢板的前世今生、工艺流程、及常见应用
  • 发展史热镀锌发明于18世纪中叶,它是由热镀锡工艺发展而来,至今已跨入第四个世纪。至今为止,热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年,马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年,法国的索里尔申请了热镀锌专利,提出了使用原电池法保护钢的构想,即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利,这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年,近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线,该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 热属加工 钣 属材料 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 15:01:00
  • CNC材料|金属材料的选择
  • 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 属材料 属 CNC材料 铝合 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
  • 求助,立创EDA镀锡PCB侧面
  • 小白提问,是否支持在PCB边上镀锡?立创EDA该怎么画?我直接把焊盘或者过孔放在边框上,生产会不会不通过(网上看到有人试过貌似可以)?假如不用过孔,因为过孔会有个凹槽,就想在平面镀锡,有无方法?听说有叫包边的,会不会多收费,包边应该是铜皮包边吧
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB侧面 发帖人:01巡查员 发帖时间:2022-08-29 17:36:00
  • 嘉立创何时支持裸铜
  • 嘉立创支持PCB裸铜吗?特殊需求,PCB表面不能有锡,必须是铜。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 发帖人:StillLearn 发帖时间:2020-11-23 17:20:00
  • PCB打样的“焊盘喷镀”一项可否增加“不喷镀”的选项
  • 有铅喷锡毕竟还是对人体不好,可否开一个选项“不喷镀”呢?就是裸铜,什么都不加,这样可以节省成本。新板子拿回来立马就用的话也没有啥问题。选择“不喷镀”的时候,可以强制要求增加丝印生产日期,并且不接受可焊性投诉,仅限打样。这样做是否可行呢?OSP成本也低,官方是不是还要另外买设备才行?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB,焊盘喷 发帖人:Wattle0Hua 发帖时间:2020-05-31 19:09:00
  • PCB已经开发杂色,什么时候能开启OSP或者裸铜工艺呢
  • 额....现在立创打小板子很便宜了,关键还免了油墨费,真的是越来越好。虽然镀金比较贵,但是OSP或者直接裸铜也可以达到像镀金的效果,毕竟有些厂家镀金特别薄特别薄,我说的效果是一般个人DIY爱好者,可以让板子不焊元器件的地方看起来接近金光闪闪。专业的就除外了。这里只是对一些个人爱好和做小电路的,不过力创真的是推动了PCB产业,尤其是以前DIY都要自己焊洞洞板什么的..一下子上升了一个档次。知道PCB都是拼版,希望可以尝试开启一下,数量比较少可以试试把交货周期提升到10-15天啊。只是想要一款黑色裸铜/OSP的。主要是目前看来,裸铜的可以自己刷镀金液,但是喷锡后貌似无法刷镀金液...还有重要一点...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB OSP 发帖人:mobai 发帖时间:2019-05-08 16:51:00
  • 电源GND铺铜问题
  • 请问一下,我设计了一块板子,怎么将铺铜区域变成电源的GND?就是将接地的焊盘直接和铺铜连接上,网上搜过一下,说是网络设置啥的,不太明白,能否一步一步的讲解一下怎么操作呢?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 铺PCB 发帖人:橘生淮南 发帖时间:2019-04-13 21:10:00
  • PCB打样,金手指做成普通焊盘还推卸责任
  • 2018.7.27发板一块,因第1次使用嘉立创在线下单系统,完全不知道备注在哪里写。因板额外需要加工艺边,特联系客服,要求帮我加备注。因PCB为6层板,担心嘉立创将层叠顺序随心所欲,继续联系客服,客服让我找技术,技术要我提供拼板板框……(完全不知道是什么鬼。)用cad按技术要求画了PCB板框,然后技术告诉我,不支持cad格式。我后面没管了,也不知他们后面怎么解决的。我提供了叠层顺序给技术,要求技术帮我备注到订单里。然并卵,晚上又有嘉立创人员打电话过来问叠层顺序,说没看到备注。2018.7.31收到PCB板,欲哭无泪。板子上,有金手指部分。在下单时,系统曾提示过,需要选择金手指加工倒角参数,我...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 手指 发帖人:陌上花开 发帖时间:2018-08-01 12:55:00
  • 镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡
  • 用嘉立创蛮多年了,这次第一次遇到这种问题。这次遇到的问题是:镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡(见下图)。跟售后沟通的,表示如《钢网规范条例》所表达,这个不是电视遥控器的碳膜按键,工作人员处理成开孔是没有问题的。我反问售后:1.如果是只支持类似电视遥控器的碳膜按键,为什么条例本身并没有特别指明电视遥控器?2.为什么我历次以来类似PCB的钢网都不开窗,而单单这次是开窗的?售后电话沟通后,表示确实工程可能有问题,可以赔偿重做钢网,或者退钢网的钱。跟上级沟通后表示只能这样子。我请问售后及JLC:1.因为你们的失误,我们这一批小批量的所有PCB都要报废(PCB也在JLC下单)2.因为你们的失误...
  • 所属专栏: 激光钢网 标签: 按键钢网开孔,导致SMT按键上锡 发帖人:HZlink 发帖时间:2018-01-02 13:49:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: